This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7870:ADS7870EA VS ADS7870EAG4

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738650/ads7870-ads7870ea-vs-ads7870eag4

器件型号:ADS7870

美好的一天!

我对 ADS7870EA 和 ADS7870EAG4之间的差异有疑问。

通过数据表、我无法找到它们之间的任何差异。 我想知道 ADS7870EA 是否涵盖 ADS7870EAG4。

 由于 ADS7870EAG4当前不可用、我将购买 ADS7870EA 而不是 ADS7870EAG4。  

请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个较旧的器件、在那段时间内、我们对器件制造为"绿色"的情况有了符号、这意味着它没有铅和其他物质、即"G4"
    现在、我们的所有器件都是"绿色"制造的、因此不再使用符号。 您将注意到您无法获取 G4部件。
    除此之外、这两个部分是相同的。

    此致
    Cynthia