请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 大家好、
我尝试尽可能地复制评估套件。 我能够使其正常工作(并观察 SPI 通道以进行确认)、但在我的板上、我无法获取 SPI 通道以执行任何操作。 我已经了解了所有基础知识、似乎我正在正确使用该器件(怀疑存在硬件问题)。 我可以发送正确的 SPI (MOSI)命令来读取 ID 寄存器、但 MISO 不会移动。 使 SPI 正常工作的最低要求是什么?
我已将 CLKSEL、RESET、PWDN 绑定为高电平。 SPI 连接到3.3V 系统(nRF52)。 如有必要、我可以包含原理图、但不确定接下来要查看的内容。
可以使用一个或两个指针。
谢谢
——丹尼尔