This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225EVM:截止频率较低

Guru**** 2816005 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735055/afe7225evm-lower-cut-off-frequency

器件型号:AFE7225EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7225

您好!

您能告诉我 AFE7225EVM 的 ADC 输入和 DAC 输出的截止频率下限是多少? (由于它们是变压器耦合的、我预计会有较低频率的截止频率、我在任何地方都找不到提及的值)。 也找不到 AFE7225EVM 的数据表(我下载了用户指南和原理图)、如果您能指导我查看其数据表、那会很有帮助。

谢谢、

Yudhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们已收到您的问题。 AFE7225专家将很快提供更详细的答复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yudhi、

    RX 的截止频率下限为400kHz、TX 的截止频率下限为4MHz。 两者均由 ADT1-1WT 和 ADT4-1WT 输入变压器设置。

    这是数据表的链接。
    www.ti.com/.../afe7225.pdf

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢您的回复。 我能否使用 R47、R49和 R57绕过变压器以实现更低的 TX 频率(高达40kHz)?

    谢谢、

    Yudhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yudhi、

    从技术上讲、您可以这样做、但不一定建议这样做。 理想情况下、变压器用于匹配最大功率传输的阻抗。 绕过它可能会导致输出功率降低。 如果您有一个差分示波器来观察输出、您可以尝试。

    优素福