This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:更换 ADS7883

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883, ADS7947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738400/ads7947-replacing-ads7883

器件型号:ADS7947
主题中讨论的其他器件:ADS7883、

我希望替换 ADS7883。 (单端、轨到轨)

我的模拟电源电压为5V、采样率为500kHz。

ADS7947是一款伪差分 AD。

它是否适合替代 ADS7883?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管 ADS7883相当不错、但2MSPS 采样率对于您的应用而言似乎是一个非常重要的选择、该应用仅需要500kSPS。  

    我进行了快速参数搜索、并通过 SPI 接口、2个或更少通道以及明确的12位分辨率进行了滤波。 但我也把 sapmling 的速度从 500ksps 限制到1500ksps、并得出 了这10个结果。

    请注意、由于这种采样率限制、ADS7947和 ADS7883都不会出现。

    您可能会发现其中一款器件更适合。

    如果您需要更多 帮助、请告诉我

    Cynthia