This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:验证 NCO 更新的自动同步

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738508/dac38rf89-verifying-the-autosync-for-nco-updates

器件型号:DAC38RF89

您好!

我在写入3 (16位) NCO 寄存器后尝试验证频率变化。  我可以写入它们、然后在 GUI 上选中 SIF 同步框、NCO 会更改频率。  我写入寄存器0x11E、0X11F 和0x120三个值。  我认为自动同步应该在这三个寄存器中的最后一个被写入后创建同步。  设置页位时是否缺少某些内容(通过这种方式、我看不到 GUI 中寄存器映射中显示的寄存器9或0x0A)、或者其他设置中的一个不正确?  

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    将混频器的同步选择从 SIF 同步更改为自动同步。

    谢谢、
    埃本