This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:结至外壳

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738408/ads7883-junction-to-case

器件型号:ADS7883

如何实现(从其他帖子):

ADS7883SBDBVT 的结至外壳顶部热阻为54.3°C/W 结至电路板热阻为35.3°C/W

当数据表中的热阻抗为295.2 °C/W 时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是最初的问题: e2e.ti.com/.../726647
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    数据表中的热阻抗是结至环境的阻抗、其中考虑了 SOT23 封装的热属性以及 标准测试 PCB 的属性。  R-theta-ja 是用于预测热性能的最不准确的数字、因为实际 PCB 结构有很大的变化、但它可以是一个良好的起点或品质因数。

    请查看以下应用手册、了解不同热指标的定义。

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用