This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:增大输入电压范围

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737845/ads8598h-increase-input-voltage-range

器件型号:ADS8598H

您好!

我已经按照本应用手册使用 ADS8598H 设计了一个板,以将输入范围增加到+-25V: http://www.ti.com/lit/an/sbaa244/sbaa244.pdf,但我在本手册中遇到了问题:

根据注释,我选择了2个1.5Mohm SO 电阻:

Vin = Vinadc (RIN+Rext)/Rin = 10*(1.5+1)/1 = 25V

但在12.5V 时、输出代码变为负值、因此实际范围为+/-12.5V、我不明白原因。  

此外、当我使用以下公式计算输入电压时:

Voutadc =代码* 2 * FSR /(2^n)

我对实际方程进行了系数二的比较。  

此注释是否有问题,或者我做了错误的操作?  

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛。

    由于应用手册的作者现在正在出差、我已将您的问题转发给她、请 允许延迟几天、感谢您的耐心。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordan、

    1.5M 的电阻器值是正确的、可将可用电压范围从 Vin_ADC=+/-10V 扩展到 Vin =+/-25V。

    您是在 器件 EVM 上还是在设计的 PCB 上进行这些测量? 我正在尝试查看您如何通过自己的处理器/代码或 GUI 测量输出代码。

    在 Vin =12.5时、您应该在 ADC 输入端测量5V。 这将对应于0001 0000 0000 0000 0000 (二进制) 或65536的代码。 您是否会验证并分享您所经历的经历?

    您列出的等式对于 Vout_ADC 是正确的、请记住、由于双极输入、FSR 应为25、因此2 * 25 = 50。

    请记住、该器件测量以下方法的输入、负输入以二进制格式表示、前导1表示。

    此致

    Cynthia