This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:我的 ADS1299EEG-FE 无法正常工作、并且错误代码6004

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734908/ads1299eegfe-pdk-my-ads1299eeg-fe-is-not-working-and-error-code-6004

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

我尝试通过 SPI 将 Raspberry ADS1299EEG-FE 与 Raspberry PI 进行通信

我获取 了器件 ID 并检查了一些数据。

但在某一时刻,数据并没有突然出现。

因此、我将 ADS1299EEG-FE 与 MMBO Bord 进行了连接 、并进行了测试

但无法正常工作、我收到一条错误消息

错误代码6004出现错误

lib 1299.lvlib:check_styx_err.vi

无法获取 fid /ads1299evm/acquire

完成呼叫链:

    lib1299.lvlib:check_styx_err.vi

    lib1299.lvlib:lvstyx_read_all_path.vi

    lib1299.lvlib:lvstyx_read_all_path_Bool.vi

   ADS1299EVM_Main.vi

 这种情况是否会使电路板出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keunsoo、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    通常、我们不支持将 EVM 与 Raspberry Pi 等外部控制器板相连。 但是、我可以帮助您解决 ADS1299EEGFE-PDK 错误。

    错误代码6004通常与驱动程序安装问题有关。 您能告诉我您使用的是什么操作系统吗?

    我建议您按照用户指南的出厂默认部分中的说明配置 ADS1299EEGFE-PDK 硬件。 然后、将子板连接到 MMB0并将其插入您的 PC、然后检查设备管理器。 EVM 应枚举为"MMBO (NI-VISA)"。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Windows10

    但我测试了该板的 PC ONT Windows10

    我的板可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Keunsoo -我不会认为电路板已经损坏了。 您是否在"Device Manager (设备管理器)"下检查了板的枚举方式?

    此致、