This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652:DAC5652的导通开关特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738351/dac5652-on-switching-characteristics-of-dac5652

器件型号:DAC5652

您好专家。
感谢您每天的支持。

我对 DAC5652有任何疑问。

在数据表 P7的表中、
它被描述为 tLAT (时钟延迟)最小4 clk、最大4 clk。
我想知道最小值和最大值。

2. tLAT (时钟延迟)值会发生什么时间变化?

示例)
-随每次 DAC 转换而变化
-每次开机时都可变
-制造批次的变量
-随温度变化

最棒的,雷加尔
福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽、您好!

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣、您好、

    时钟延迟 是4个 clk 周期的固定值、  在 上电、温度和制造批次期间是恒定的。

    此致、

    Neeraj