This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89EVM:快速入门中仅包含一个插值设置

Guru**** 2833645 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737332/dac38rf89evm-only-one-interpolation-setting-in-the-quick-start

器件型号:DAC38RF89EVM

我有一个 DAC38RF89EVM、我正在尝试验证一些设置。  但是、按照快速入门指南、我没有获得16x 的内插选项、我只允许选择6x。  因此、FPGA 图像及其预期通道速率与 DAC 预期的不同。

想法?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我能够在 HSDCPro 软件中调整 SPS 速率、以使所有值都保持一致。  但是、我仍然没有获得任何输出。  下面是设置的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这是 GUI 中的错误。 应该可以为您尝试使用的模式选择16倍内插。

    您能否将以下文件替换为随附的文件:modes_n_clock_programming.txt

    该文件位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC38RF8x EVM 中

    谢谢、

    埃本

    e2e.ti.com/.../modes_5F00_n_5F00_clock_5F00_programming.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ebenezer、

    感谢您提供的文件、它确实起作用了、现在我能够按预期进行编程并使其运行。

    此致、

    Jonathan