This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:ADS54J20

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738277/ads54j20-ads54j20

器件型号:ADS54J20

在参考原理图中、我们看到一些中间电压转换、以生成 ADC 所需的电压。 有什么具体原因吗? 在我们的应用电路中、它是否必须遵循? 请分享您的反馈。 您及时的响应非常值得注意。

以下是电源树:

5V-->3.7V->3.3V->DAC

5V-->3.7V->3.0V->DAC

5V->2.3V->1.9--> DAC

2.3V->1.9V->DAC

2.3V->1.15V--> DAC

我们遵循以下电源序列:

5V->3.3V->DAC

5V->3V->DAC

5V->1.9V->DAC

5V->1.9V->DAC

5V->1.15V->DAC

考虑到噪声问题等、请建议哪种方法为 ADC 提供电源树

谢谢、

K.Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    -Chloe