This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84 CONFIG73链路分配

Guru**** 2973840 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738330/dac38j84-dac38j84-config73-link-assignment

器件型号:DAC38J84

1) 1) DAC38J84的 CONFIG73寄存器中的"link"是什么意思? JESD204链路或4个 DAC 输出通道

2)我只想使用 DAC 的2个通道(A-B 启用、C-D 禁用)。 我的配置是 LMF=421、FPGA 侧有4个有效通道、该通道将路由到通道 A 和 B 输出。 在这种情况下、我应该如何执行链路分配?

我提出了两个解决方案、但不知道哪一个是正确的?

如果我假设您所说的链接是 JESD204链接、那么;

lane0 link sel:00 JESD204 link0
lane1 link sel:00 JESD204 link0
Lane2 link SEL:00 JESD204 Link0
lane3 link SEL:00 JESD204 Link0
lane4 link SEL:01 JESD204 Link1
lane5 link SEL:01 JESD204 Link1
lane6 link SEL:01 JESD204 Link1
lane7 link SEL:01 JESD204 Link1

如果我假设链路的意思是输出通道、那么;

lane0 link sel:00 Cha
lane1 link sel:00 Cha
Lane2 link SEL:01 CHB
lane3 link sel:01 chb
lane4 link sel:10通道
lane5 link sel:10通道
lane6 link sel:11通道
lane7 link sel:11通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JESD204B 标准定义了转换器中的多链路、每个链路可以独立握手链路建立、而不会相互影响。 每个链路由一个到多个通道组成、可根据 LMFS 设置寻址到单个 DAC 或多个 DAC。  

    DAC38j84系列器件最多可支持2条独立链路、其中链接0通过 SYNC_N_AB 的握手信号进行处理、而链接1通过 SYNC_N_CD 的握手信号进行处理。 您可以通过分配0x49寄存器将 DAC-A/B 所需的通道聚合到链路0中、也可以通过分配0x49寄存器将 DAC-C/D 所需的通道聚合到链路1中。 不支持 Link2和 Link3、因为我们没有足够的同步信号来提供额外的链路握手同步请求信号。  

    JESD 接收器(DAC)使用同步请求信号来处理 ASIC/FPGA JESD 发送器逻辑器件的握手协议并向其请求。

    2.链接分配取决于您的应用程序中需要多少个链接。 在默认 EVM GUI 和 TSW14J56 EVM 评估中、我们仅支持单链路0配置、因为 FPGA 配置为单链路。 您可以下载 DAC38J84 GUI 并查看如何根据默认的单链路设置配置0x49。

    由于冗余原因、双链路设置非常有用。 如果一个链路断开、另一个链路将不受影响、相关链路的 DAC 将保持传输模式。

    -Kang