This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:抖动与 SNR

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735886/ads5294-jitter-vs-snr

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: LMK04826

我知道采样时钟抖动和 SNR 之间的关系。  如果我使用时钟发生器器件、我不清楚应该使用哪种抖动规格来估算/计算系统的 SNR 降级。  例如、时钟发生器数据表(si5338)给出了随机抖动、确定性抖动、周期抖动以及随机抖动和确定性抖动的组合估算总抖动。

我看到的比较论文似乎只使用随机抖动、但不确定为什么不使用总抖动。  对于我应该用于 SNR 的抖动规格、您有什么建议吗?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    你过得怎么样?

    感谢您使用 TI ADS5294器件。

    我们将研究您对时钟抖动的关注

    与 SNR 之间的关系。

    再次感谢您!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您发送给我们的 si5338器件信息。

    其数据表显示、器件可 提供典型值为0.7ps 的时钟抖动。

    但是、该抖动规格 不够低、无法确保 ADS5294器件的 SNR 性能

    (例如、当 ADS5294以80MSPS 运行时钟

    输入信号频率为65MHz。)   以获得与 SNR = 70.7dB 一样好的结果

       此结果已显示在 ADS5294数据表中。

    请 看下面的图片:

    下面是解释如何选择低抖动时钟以实现 ADS5294 SNR 性能的原因。

    请看下面的图5

     也已修改为用于 ADS5294器件的 SNR 测量。

     所示的图5图来自 TI 网站链接:

    www.ti.com/.../slyt379.pdf

    有关  更多详细信息、请参阅该网站。

    该图显示了产生的 ADC SNR (即已应用于 ADS5294 ADC SNR 的总抖动)

    受热噪声(ADC 内部)和时钟抖动(例如来自外部时钟发生器)的限制。

    此处、我们假设时钟抖动(t_jitter) 为0.4ps (= 400fs)性能。

    有 一条虚线(黑色)显示"FIN"(输入信号频率)以65MHz 运行。

    然后、我们 可以看到生成的 ADC SNR 性能约为71dB (当 fin 为65MHz 时)。

    然后 、与 ADS5294数据表相比、SNR 测试结果为70.7dB (非常接近71dB)

    (当 fin 为65MHz 时)。

    这意味着、为了使 ADS5294 SNR 获得更好的70.7dB 性能、

    然后、我们需要提供输入时钟源的抖动必须 小于或至少等于 0.4ps 规格。

    因此、这就是 Si5338器件的时钟抖动对于使用 ADS5294器件而言过高的原因。

     

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的详细解释。  它们非常透彻。

    我已经了解了您描述的关系、并正在寻找 Si5338中提供的抖动规格中的哪一项与您在上面解释的 SNR 计算相关。

    我们的输入带宽仅为20MHz (而不是65MHz)、对于 ADS5294、这是可以的、即使抖动为0.7ps。  但是、Si5338还显示 了周期抖动、随机抖动和确定性抖动。  然后、它们提供了13ps pk-pk 的总抖动估算值、这是确定性抖动和随机抖动的组合(请参阅 Si5338数据表的表12)。   13ps (4.6ps RMS)远高于 仅使用.7ps RMS 随机抖动规格。

    因此、我的问题实际上是、我应该使用0.7ps 数字还是总抖动数。  当然、对于我们来说、4.6ps 也是一个问题、即使对于20MHz 带宽也是如此。

    您是否对抖动规格有任何看法? 我应该使用什么?

    再次感谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    你过得怎么样?
    根据用于时钟抖动测量的所有规格、
    它们使用 RMS 随机抖动进行评估。
    如果您使用 si5338器件作为 ADS5294的输入时钟源、
    请使用此时钟并以15MHz 的输入信号频率测试 ADS5294。
    请仔细检查其 SNR 结果是否接近75.5dB。
    希望这能与您一起正常工作。

    非常感谢。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    你过得怎么样?

    如果您现在 正在使用 si5338器件 注入一个基准时钟

    然后为中的 ADS5294 CLK 生成多个低抖动输出时钟

    或不同的输出时钟频率以供其他器件使用。

    或者、如果您考虑寻找其他 较低抖动 时钟发生器

    这也是频率可编程的。

    TI 有一个低(清除)抖动时钟 LMK04826器件。

    请查看数据表中的以下数据:

    请看一下。

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、Chen。