This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:未选择 ADC SPI 时、SDOUT 是否会变为三态?

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737413/afe5801-is-sdout-will-get-tri-stated-when-adc-spi-is-not-selected

器件型号:AFE5801
主题中讨论的其他器件: AFE5808A

您好!  

我们需要知道、当未选择 ADC SPI 接口(SENn 被置为无效)时、SDOUT 引脚的状态是什么? 该引脚是否变为三态?  

此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道、在一种情况下、  

    启用回读模式后,我们取消选择 AFE5801器件,然后 SDOUT 引脚的状态是什么,在这种情况下它是否是三态的?  

    此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarang、

    感谢您使用 TI AFE5801器件。

    我们将研究您的问题并尽快答复您。

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、
    你过得怎么样?
    对于 AFE5801器件、我们不想使用 SDOUT 输出引脚时
    要进行回读、我们需要设置寄存器
    为"0"
    设置寄存器地址= 0x00、数据= 0x0000
    然后 SDOUT 输出引脚将始终设置为低电平
    (因为没有发出寄存器数据。)
    但 SDOUT 不会处于三态模式。
    还有其他器件(例如 AFE5808A)可以将其 SDOUT 输出引脚设置为三态
    (高阻抗)模式。

    非常感谢!

    此致、