This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:J3上的丝印- MISO / MOSI 似乎相反。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738053/ads131a04evm-silkscreen-on-j3---miso-mosi-seems-to-be-reversed

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

电路板 ADS131A04评估模块上的丝印有错误。  将 J3引脚#3标识为 MOSI 的丝印应该被丝印成 MISO。  此外、经丝网印刷为 MISO 的 J3引脚#5应经丝网印刷为 MOSI。   

您能确认我对该错误的看法吗?  提前感谢您、

谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、谢尔曼、

    您回答正确! 这只是丝印错误、引脚排列和原理图是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、 感谢您观看。  我在 TI 网站上没有看到此评估板的"勘误表"。  您是否有勘误表?

    提前感谢您、谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、谢尔曼、

    很高兴能提供帮助! 很遗憾、我们没有勘误表。