请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 您好!
我是一所大学的计算机科学研究团队的一员、我们正在使用现有器件、该器件使用 AFE4405进行 PPG 测量。 我们从器件看到的原始输出是一个包含16个浮点值的列表、除了前4个浮点值之外、所有浮点值都是0、范围为~10^-30。
这些不是我们习惯使用 PPG 数据的典型值、但我们很难跟踪描述数据的规格、因为不支持从我们使用的器件获取原始 PPG 值。
我们的问题:
1) 1) 16个值代表什么? (这些是来自 AFE4405还是由中间器件生成?)
2) 2) 4个浮点值似乎表示实际的 PPG 传感器输出是什么? 我们通常会在每次读取时看到1-2个值(红色和/或绿色值)。
任何指导都非常感谢!
谢谢、
Erik