This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:AFE4405 PPG 数据格式

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738087/afe4405-afe4405-ppg-data-format

器件型号:AFE4405

您好!

我是一所大学的计算机科学研究团队的一员、我们正在使用现有器件、该器件使用 AFE4405进行 PPG 测量。  我们从器件看到的原始输出是一个包含16个浮点值的列表、除了前4个浮点值之外、所有浮点值都是0、范围为~10^-30。  

这些不是我们习惯使用 PPG 数据的典型值、但我们很难跟踪描述数据的规格、因为不支持从我们使用的器件获取原始 PPG 值。

我们的问题:

1) 1) 16个值代表什么?  (这些是来自 AFE4405还是由中间器件生成?)

2) 2) 4个浮点值似乎表示实际的 PPG 传感器输出是什么?  我们通常会在每次读取时看到1-2个值(红色和/或绿色值)。

任何指导都非常感谢!

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    由于 AFE4405是在 NDA 下共享的、因此让我们将此讨论脱机。
    您可以通过 yadav@ti.com 联系我

    此致、
    Prabin