This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404,如何在实验室视图上解释 I2C 数据?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737718/afe4404-afe4404-how-to-interpret-the-i2c-data-on-lab-view

器件型号:AFE4404

我们是一群从事高级设计项目的学生。 我们正在开发脉动式血氧计、并决定使用 AFE 4404来获取数据。 遗憾的是、我们的预算不允许我们获取 AFE 4404 EVM、我们尝试向 TI 申请免费样片、但申请被拒绝。 我们能够通过 COM 端口将来自 AFE 4404的 I2C 数据包读取到 LabView 中。 您能不能帮助我们解释 I2C 数据包或将其转换为所需的准确读数(有关如何操作的任何文档或建议)。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omer、

    当您读取数据寄存器(从0x2A 到0x2F 的寄存器)时、内容将是表示输入的数字代码。
    该数字代码可使用数据表的表3转换为电压。
    此外、AFE 会持续提供原始数据、并由其用户自行实施某种算法、该算法会处理原始数据、从而给出心率或 SpO2水平等参数。

    如果您正在寻找某种算法、我很抱歉地说、我们不支持算法、因为我们在这一领域不是专家。

    如果您对 AFE 本身有一些疑问、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Prabin