This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:AD7798

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS1120, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738088/ads1120-ad7798

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS114S06ADS114S08

大家好、

我的客户 正在从事重量机器新项目、并正在寻找称重传感器总解决方案。 现在、如果我们有与 AD7798类似的解决方案、他们希望寻找。 (http://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7798_7799.pdf)

 

客户的关键问题如下所示、

  • 单芯片集成式 SAR/Σ-Δ ADC 和 AMP

  • 输出接口:SPI (4线制)或 I2C (需要额外的地址位)

  • 低功耗

  • 超过3个通道

 

我已经检查了 ESP、ADS1120和 ADS114S06看起来是相似的器件、但我想知道您是否有任何建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellen、

    ADS1120只有2个差分输入对。  ADS114S06是这两者中更好的解决方案、但该器件只有3个差分输入对。  ADS114S08有6个差分对。  因此、如果客户使用的负载单元超过3个、我建议使用 ADS114S08。

    称重传感器基本上是惠斯通电桥实施方案、其中以差分方式测量输出。  这就是我编写差分输入对而不是单端输入通道的原因。

    此致、

    Bob B