This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:ADC08D1520或 ADC07D1520中的 AGND DGNS 分离

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC07D1520, ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738072/adc08d1520-agnd-dgns-separation-in-adc08d1520-or-adc07d1520

器件型号:ADC08D1520
主题中讨论的其他器件:ADC07D1520、、

您好!

我想知道您关于将 ADC07D1520 (AGND)与数字部件 FPGA (或称 PCB DGND)分离的建议。

通过将 AGND 与 DGND 分开,当 LVDS 差分对离开 ADC071520 (例如靠近 ADC 的 AGND)后,其最终将在两个 GND 之间穿过 DGND,然后到达 FPGA。

基本上想知道何时实现 DAQ 系统的最佳 SNR、您是否建议将 ADC0xD1520 AGND 与 DGND 分开?

谢谢、

-Reza  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Reza
    数据表建议将所有 ADC08D1520接地连接连接连接到单个统一接地层、或多层电路板中通常连接到多个接地层。 我们不建议分割电路板上的 AGND 和 DGND 平面区域。 ADC08D1520数据表的布局和接地部分对此进行了一些讨论。
    ADC08D1520RB 参考板设计中使用了这种方法。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
    感谢您的快速回答!
    -Reza