This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474-SP:200MSPS 时的电流消耗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474-SP, ADS5463-SP, ADS5400-SP, ADS5444-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737713/ads5474-sp-current-consumption-at-200msps

器件型号:ADS5474-SP
主题中讨论的其他器件: ADS5463-SP、 ADS5400-SP、 ADS5444-SP

您好!

您能否检查 ADS5474-SP 的特性数据?

我们的一位客户计划以200MSPS 运行该转换器。 但是、数据表中的所有流耗规格是在400MSPS 下测得的。

我们要填写此表:

电源

采样率= 400MSPS

采样率= 200MSPS

典型电流

最大电流

典型电流

最大电流

DVDD3 (3.3V)

0.075A

0.085A

?

?

AVDD3 (3.3V)

0.185A

0.210A

?

?

AVDD5 (5V)

0.338A

0.380A

?

?

总功率

2.548W

2.874W

?

?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    此主题之前已在 E2E 上讨论过、但不确定它是否专门与 ADS5474-SP 相关联。 ADS5400-SP、ADS5463-SP、ADS5444-SP 和 ADS5474-SP 均为双极性数据转换器、功耗不随采样时钟变化。 下面是上一个帖子。

    "我想您通常会发现、我们的 CMOS 数据转换器在较低采样率下的功耗较低、而我们的双极数据转换器在整个采样频率下的功耗相当平坦。 在我们的双极数据转换器中、设置了大部分内部电路、其中电流流经一条路径进入逻辑状态、或者流经另一条路径进入逻辑状态、但电流始终流动、因此功耗相当恒定。 相反、CMOS 逻辑通常设置为逻辑节点需要在更改状态时对寄生电容进行充电或放电、因此在逻辑不切换时电流消耗很小。 即使在我们的 CMOS 数据转换器中、设计中仍有一个恒定电流元素、因此功耗随频率变化的比例不是绝对值。 例如、如果它们是真正的电流模式、则 LVDS 输出是恒定的3.5mA 电流、该电流从一个端子流向另一个端子、用于逻辑"1"、或者电流以另一种方式流向逻辑"0"。 "

    谢谢
    Christian