请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5474-SP 主题中讨论的其他器件: ADS5463-SP、 ADS5400-SP、 ADS5444-SP
您好!
您能否检查 ADS5474-SP 的特性数据?
我们的一位客户计划以200MSPS 运行该转换器。 但是、数据表中的所有流耗规格是在400MSPS 下测得的。
我们要填写此表:
电源 |
采样率= 400MSPS |
采样率= 200MSPS |
||
典型电流 |
最大电流 |
典型电流 |
最大电流 |
|
DVDD3 (3.3V) |
0.075A |
0.085A |
? |
? |
AVDD3 (3.3V) |
0.185A |
0.210A |
? |
? |
AVDD5 (5V) |
0.338A |
0.380A |
? |
? |
总功率 |
2.548W |
2.874W |
? |
? |
此致、
Ryan B.