This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 - EEG 应用所需的前置放大器?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737710/ads1299-ads1299---preamplifier-needed-for-eeg-apps

器件型号:ADS1299

我将 ADS1299用于 EEG 应用、在该应用中、我希望输入电压处于几微伏的范围内。 我尝试创建一个预放大电路、因为该电路的24x 放大不足以满足我的使用需求、我想知道是否有任何特定的建议可用于 ADS1299的前置放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    对于大多数客户来说、使用来自内部 PGA 的24倍放大通常就足够了。 但是、如果您打算在信号链中添加放大器并增加放大器、我会考虑您的带宽和电压电源轨。 之后、最重要的变量是低噪声、以便 SNR 保持高电平。

    如果您在选择放大器时需要帮助、请尝试在精密放大器论坛上提问。