This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89EVM:DAC38RF8X EVM GUI 程序

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736888/dac38rf89evm-dac38rf8x-evm-gui-program

器件型号:DAC38RF89EVM

如何获取 DAC38RF8X EVM GUI 程序的源代码? 我对 GUI 中"Configure DAC"按钮的运行有一些疑问。 我希望我可以使用源代码来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用"状态日志"来澄清对"配置 DAC"按钮的任何疑问。 当您按下"Configure DAC"按钮时、状态日志显示所有寄存器读取和写入操作。 双击 GUI 左下角以显示"状态日志"。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、配置其中的一些寄存器需要必要的延迟信息、而这些信息在日志中不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对寄存器进行编程不需要延迟。 SPI 接口提供的延迟足以成功读取和写入器件