This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:无输出

Guru**** 2857970 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735088/dac3482-no-output

器件型号:DAC3482

配置 DAC3482 EVM 以产生模拟输出信号时失败。  我只需要极简的配置即可从8位数字输入生成具有以下参数的模拟输出:

DACCLK:1GHz

DATACLK:125MHz

数据接口:字节宽、D[7:0](D[15:8]被接通)

同步 FIFO: 帧(无奇偶校验、每8个样本触发一次脉冲)
FIFO 输出同步:帧
数据格式:  帧

输入格式:8位双模、2补码
数据延迟:200ps
时钟延迟:0ps

PLL:被禁用

内插:1x
数字混频器:旁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    遗憾的是、8位 LVDS 总线模式下的 DAC3482仅支持高达312.5MSPS 的基带输入速率。 这受1250Mbps LVDS 总线速率的限制。

    这意味着、在 DACCLK 为1GSPS 时、您将需要在8位 LVDS 总线上启用输入速率为250MSPS 的4x 内插模式。 在这种情况下、不能使用1x 内插。

    我们还建议使用数据通信延迟、而不是数据延迟。 数据延迟的使用也会将帧信号相对于 DATACLK 的延迟移出、因此、根据您的逻辑实现、这可能无法创建相对于数据+帧到 DATACLK 的建立/保持时间延迟。

    请告诉我4x 内插是否适合您。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在等待用户反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为 EVM CLKIN (J9)提供1GHz 时钟、输入数据速率为62.5Msps、因此将插值设置为16x、但仍然没有输出。  请参阅随附的 DAC3482 EVM 寄存器配置 file.e2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_mjp_5F00_1GHz_5F00_16xint_5F00_62.5MHz_5F00_QMCon.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将在接下来的几天内了解一下。

    您能否确认如何连接 DAC3482 EVM? 信号发生器和 HSDC PRO?

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在评估平台上使用 TSW1400和 HSDC Pro。  但我收到了这个硬件的二手信息、并开始怀疑它可能存在问题。  但是、我昨天在我的实际硬件上取得了一些进展。  在我正确设置内插率(16x)后、我开始看到 DAC 输出的内容。  模拟信号看起来不正确、但至少我将获得一个信号。  我有一个 FPGA、用于驱动 SPI 接口并将 DDR 数据生成到 DAC 中。  今天、我将把 EVM 放在一边、重点介绍硬件的其他方面。

    我最初使用 EVM 硬件的目标是快速找到 DAC 的简单配置、使我能够在没有 NCO 的情况下通过器件路由数据。  我计划对这些寄存器设置进行编码、并将其写入硬件上的 DAC SPI。  这会将 DAC 置于经过验证的功能配置中、因此我可以专注于 FPGA 数据接口的调试。  如果您可以获取我上传的 DAC 配置文件并在 DAC3482 EVM 软件中查看该文件、并验证我没有错误配置的内容、这将非常有帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是否有关于我上传的 DAC3482配置文件的任何问题?

    ——Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我还没有使8位总线模式工作。 我希望 TSW1400 FPGA 固件更新不会破坏 FPGA 端的8位总线模式配置。

    我已经使16位内插的总线模式工作。 您可以看到我的设置的 ppt 文件以及随附的配置文件。 我将在8位 mode.e2e.ti.com/.../DAC3482-Setup.pptxe2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_16bitbus_5F00_16x_5F00_NCO30MHz_5F00_1000MSPS 上重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请参阅下面的已验证脚本和 HSDC PRO 设置。 我现在将关闭此帖子、如果您有其他问题、您可以随时回复

    -Kang

    e2e.ti.com/.../DAC3482-Byte-Wise-Operation.pptxe2e.ti.com/.../DAC3482_5F00_16x_5F00_Byte_5F00_Wise_5F00_1000MSPS_5F00_62p5MSPS_5F00_DACbbrate.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kang。  我已经下载并测试了您的16位和8位(按字节)配置文件、但仍然看不到 DAC 的任何输出。  这进一步证实了我在使用 EVM 硬件时遇到了一些问题。  在继续之前、我将了解如何获取新的 EVM 系统。  再次感谢您对此提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否检查 EVM 跳线以查看其是否与用户指南建议相匹配? 如果某些跳线不一致、您可能也无法获得输出。 也许这是您订购另一个 EVM 之前的最后一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我已经验证了 EVM 上的跳线设置、它们与您提供的表中显示的默认设置相匹配。

    谢谢、

    Michael