This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:有关使用 ADC34J44EVM 以10MSPS 采样的信息

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44EVM, ADC34J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736823/tsw14j56evm-regarding-sampling-at-10msps-using-adc34j44evm

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我正在尝试使用 TSW14J56EVM 从 ADC34J44EVM 获取数据。

我已修改 ADC34J44的配置文件、以10MSPS 采样、如下所述。

i.更改了配置文件'ADC3xJxx_80MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 的寄存器值、即  

寄存器0x2B (值= 0x01)和0x30 (值= 0x03)

二 在 ADC3000GUI 中将串行化更改为40x 模式

我在连接到 TSW 板时使用 HSDC 专业版软件中的 ADC34J4x_LMF_442.ini 文件。

我尝试捕获数据、但收到以下错误。

如何解决此问题?

我的主要目标是以10MSPS 的速率对数据进行采样。

提前感谢。

此致、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    根据数据表、最小采样率为15MHz。 这些器  件具有串行器/解串器使用的内部 PLL、它们具有最小工作频率范围、在许多情况下、这会设置转换器的最小采样率。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。

    您是否会告诉我以15MSPS 采样的过程? 在 ADC34J44EVM 和 TSW14J56EVM 板上配置什么?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    由于 TSW14J56EVM 的最低串行器/解串器速度要求为600Mbps、因此在4421模式下、您可以以30MHz 的最低采样频率运行此 ADC。

    此致、

    Jim