This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05:是否有常量敏感型非隔离式版本可用?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035, ADS1203, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737590/amc1306m05-is-there-a-const-sensitive-non-isolated-version-available

器件型号:AMC1306M05
主题中讨论的其他器件:AMC1035ADS1203ADS1202

是否有常量敏感、非隔离版本可用?

是否集成了隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Urs、您好!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 有一些器件、如 ADS1202和 ADS1203、它们都具有+/-250mV 输入范围和非隔离式、但它们采用稍大的封装。 也是 AMC1035、但其输入电压范围明显更高。 您需要50mV 非隔离式调制器用于哪类应用。