This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801 -推荐的时钟

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, AFE5801, CDCE62002, LMK03002, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736852/afe5801---recommended-clocking

主题中讨论的其他器件:CDCE62005AFE5801CDCE62002LMK03002LMX2571

尊敬的 TI 团队:

您能否为 AFE5801推荐时钟解决方案? 我希望有一个可编程时钟。 我已经看到了 AFE5801的用户指南、并注意到您正在使用 CDCE62005。 我看到 CDCE62005的许多输出未被使用。 您是否对更小、更简单的器件有建议?

期待您的回复

谢谢

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您对输入频率是否有任何限制? 您希望提供的时钟频率范围是多少? 系统中是否需要任何其他时钟、这些时钟频率是多少?
    *您可以尝试使用时钟架构工具来查找可能的器件/频率计划。 (ti.com/clockarchitect)

    有一个 CDCE62002也可能适合您(2个差动输出)和一个 LMK03002 (4个差动 LVPECL 输出)

    您可以尝试使用 LMX2571、它将能够提供多达2个单端输出。 AFE5801支持单端输入。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    我想提供介于10MHz 和40MHz 之间的频率。 我只需为系统中的 AFE5801提供时钟。 我将研究建议的器件。

    谢谢
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    73、
    Timothy