This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:IOVdd 连接到 AVDD

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736994/ads124s06-iovdd-connected-to-avdd

器件型号:ADS124S06

尊敬的 Bob:

此外、客户还希望为 IOVDD 和 AVDD 共享5V 电压。  

(DVDD = 3.3V)。

我是否可以再次检查数字电源是否不会影响模拟电压轨?

使用1uF 旁路电容器和用于 NR 引脚的0.1uF 电容器从 TPS73150生成5V 电压。

我理解您在数据表中添加100nF 旁路电容、布局指南和 AGND/DGND (IOGND)指南的建议。

5V 将被共享以用于板载微电子(32MHz 时钟)。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katayama - San、您好!

    IOVDD 和 AVDD 可以共享相同的电源。 数字始终可能会影响模拟、但这主要是在 PCB 布局中。 始终旁路连接到电源的器件上的电源输入。 ADS124S06还需要在 AVDD 和 AVSS 之间连接330nF 电容。

    始终防止数字信号交叉进入模拟区域。 将器件接地端连接在一起时、请使用实心接地层而不是接地布线。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    非常感谢您的回答。 非常有帮助!!

    Masa