This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 DVDD 电源电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736982/ads124s06-ads124s06-dvdd-supply-current

器件型号:ADS124S06

尊敬的先生:

我的客户有疑问  

SPI 激活时、DVDD 的最大电流是多少? 数据表指定 SPI 未激活时最大电流为300uA。

我们的电源配置是:

AVDD=IOVDD=5V

DVDD = 3.3V

可以像数据表中那样了解 AVDD=IOVDD=3.3V 的情况、并且无需包含 IOVDD 电流。

我们需要3.3V 最大电流来设计功率器件(考虑并联稳压器)。 3V 仅在电路板上使用该 DVDD。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katayama - San、您好!

    ADS124S06的电气特性中所示的数字电流显示为 DVDD 和 IOVDD 电流、但您应该将其视为 DVDD 电流。 当进行 SPI 通信时、IOVDD 电流将增大、但 DVDD 电流应保持不变。 请看图46-48中的图形。

    300uA 最大值在器件加电并准备好运行后适用、计算为平均电流。 在器件运行期间、可能会在不同时间发生极短的电流尖峰。 这可能是平均电流最大值的10到100倍之间的任何值。 在为电容器充电和器件内部启动时、启动时会出现最大的电流尖峰。

    线性稳压器比并联稳压器更好、因为线性稳压器将补偿电流需求、而并联稳压器可能会出现压降。 TI 拥有许多具有成本效益的小型封装稳压器、这些稳压器可以与我知道的大多数并联稳压器竞争(其中一个示例是 TLV733PDBV)。 虽然在技术上是可行的、但我强烈建议不要使用并联稳压器。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的出色回答。 我了解电流尖峰、需要检查稳压器能力。 由于成本原因、并联稳压器以及额外的陶瓷电容器和/或 将考虑 LDO 成本、以避免以后出现闩锁/噪声问题的风险。
    Masa