This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06数字滤波器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736978/ads124s06-ads124s06-digital-filter

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS1248

尊敬的先生:

我的客户对 ADS124S06数据表中描述的数字滤波器有疑问。  

第9.3.6节中的图53显示了由两个寄存器(x04)字段、滤波器和 DR[3:0]配置的内部滤波器的方框图。

以下是我的理解是否正确?

-如果滤波器位=0 (Sinc3滤波器)且 DR[3:0}=0010 (10SPS)、则使用 Sinc3、低延迟(LL2)和 Sinc1滤波器?   

-如果滤波器位=1 (低延迟滤波器)且 DR[3:0]=0101 (50SPS)、则使用低延迟(LL1)和 Sinc1滤波器?   

LL1和 LL2滤波器之间有何区别?

和 图70和图60显示了每个滤波器组合的结果、而不是内部 LL 和 Sinc3的结果、对吧?

我参考的是 ADS1248 FIR 滤波器特性和曲线图、与 ADS124S06低延迟滤波器的特性和曲线图进行比较。

在10SPS 时、两者看起来相同、但在20SPS 时有所不同。  

客户正在考虑在50或60SPS 时使用 ADS124S06、并期望在没有太多转换时间降级的情况下实现更好的50、60Hz 噪声抑制。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katayama - San、您好!

    滤波器路径由 ADS124S06的滤波器位设置和数据速率设置决定。 在图53中、请注意图右侧的 ADC 数据输出多路复用器。 一次只能使用一条路径。

    将筛选器位设置为 Sinc3设置时、所有可用数据速率将仅通过 Sinc3筛选器、然后通过多路复用器输出。 Sinc3设置没有使用其他过滤器。

    但是、使用低延迟滤波器会变得更加复杂。 滤波量取决于所选的数据速率。 为了实现低延迟(或数字滤波器的更快稳定输出)、使用了不同的滤波器组合。 低延迟滤波器是 FIR 型滤波器。

    LL1 FIR 滤波器旨在仅在2.5、5、10和20SPS 数据速率下抑制50Hz 和60Hz。 LL2滤波器的设计目标是在使用16.6SPS 或50SPS 数据速率时具有50Hz 的滤波器陷波、或在使用60SPS 时具有60Hz 的陷波。 LL2滤波器不能同时抑制50Hz 和60Hz。

    ADS1248和 ADS124S06之间的滤波对于50Hz 和60Hz 下的响应特性和同步抑制有很大不同。 这两个器件之间的一些图形看起来相似、但仔细观察可以发现 ADS124S06的陷波特性显著提高。 20SPS 尤其如此、因为在陷波频率下滤波范围更宽、从而允许电源线周期(或 ADS124S06时钟)频率发生变化。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的友好解释。 我知道。 ADS124S06根据数据速率将 Sinc1滤波器配置为低延迟滤波器。 太棒了。

    电源 我意识到我在下面的电子邮件中有一个拼写错误
    "-如果使用滤波器位=0 (Sinc3滤波器)并且 DR[3:0}=0010 (10SPS)、Sinc3、低延迟(LL2)和 Sinc1滤波器? "
    作为低延迟组合之一、FLTTER 位应为1而不是0。

    此致、
    Masa