This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:是否可以将未使用的 IOUT 和 VSENSE 引脚保持断开状态?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737225/afe4300-can-we-leave-unused-iout-and-vsense-pins-open

器件型号:AFE4300

您好、Sirs、

如标题所示、在不使用 VSENSE 和 IOUT 引脚时、我们是否可以将其保持断开状态? 如果没有、我们是否为客户提供了终端电路?   

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年10月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    未使用的 IOUT 引脚可连接至 GND。
    未使用的 VSENSE 引脚可保持悬空。
    在任何情况下、由于开关(ISW_Matrix 和 VSW_Matrix)断开它们与 AFE4300信号链的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Praveen...Wayne Chen