This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299评估模块设置

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736842/ads1299-ads1299-evaluation-module-setup

器件型号:ADS1299

您好!

我的问题是有关基准电极和偏置电极连接以及 ADS1299 EVM 设置、以使用单个5V AVVD 测量单端通道。

之前我想对 TI 文档做一些评论。

来自 SBAS499A 文档(ADS1299数据表)
图21. 驱动 ADS1299的方法:单端或差分信号。
据说"当输入为单端时、INN 输入保持在共模电压、最好处于中间电压"
在块方案中,VCM 连接到 INxN 引脚(内部连接到低噪声 PGAx 的反相输入)。

《SLAU443B 文档:EEG 前端性能演示套件用户指南》
7.1参考信号和患者偏置信号:
"EVM 在与这两个电极相对应的连接器 JP25上有两个信号(BIAS_ELEC、REF_ELEC)"。
"参考信号用作单端 EEG 测量的参考。 使用患者偏置信号
用于偏置患者以设置 EEG 信号的共模(通常为中间电源)"。

现在、问题是:

我想使用耳垂(或任何其他电极)作为参考电极、并在单端模式下测量八个通道

我连接该参考电极 REF_ELEC 连接器引脚。

如果我在 JP25中连接跳线5-6以将 BIAS_ELEC (VCM=内部中间电源电压)连接到 REF_ELEC 和
JP8中的跳线1-2还会将 REF_ELEC 连接到 SRB1引脚、并在内部连接到所有 INxN、就像在单端方案中使用的一样?

或者、我是否还可以选择在 JP8中仅连接跳线1-2而不在 JP25中连接跳线1-6? 意味着:到 SRB1的 Ref_ELEC 链接。

这两种配置之间有何区别?

是否无需驱动 INxN 通道中的 VCM?

如果我使用患者 偏置驱动器(BIASOUT 链接到 BIAS_ELEC 和偏置电极)、上述参考电极配置是否会产生任何影响?

谢谢你

Javier

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    感谢您的发帖!

    将 JP25连接到引脚5-6、将 JP8连接到1-2、将 BIAS_ELEC 连接到 REF_ELEC、然后连接到 SRB1、后者将连接到所有负输入。

    如果您想使用 BIAS_ELEC 来测量单端信号、这是很好的选择。

    正如您在第二种方法中指出的那样、只有连接 JP8 1-2会使 REF_ELEC 保持悬空、因此您的负输入不是理想值。 但是、您可以将耳垂基准电极连接到 JP25的引脚6、并使用基准电压驱动 REF_ELEC、从而驱动负输入。