This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1298:使用 stm32fe-discovery board 设置 ADS1298 SPI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736933/webench-tools-ads1298-ads1298-spi-set-up-using-stm32f429-discovery-board

器件型号:ADS1298

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试  通过 SPI 通过 STM32F429-Discovery 板设置 ADS1298。  我使用的是外部时钟和 clksel 接地。 我按照图93中的芯片操作顺序编写了代码、但在过程中、操作码创建和数据传输没有通过 MOSI 引脚和 MISO 引脚进行确认。

此 SPI 通信已使用 saleae 逻辑 pro 8进行确认。

电路配置是通过将 ADS1298-EVM 板连接到 stm32fe-discovery 板来完成的、我想寻求帮助以了解出现此问题的原因。


此外、如果您让我知道我需要检查哪些内容、我将对其进行检查并传递状态。


如果有人能给我任何有用的答案,我将不胜感激。

谢谢、

霍军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kong、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    是否在执行第11.1节所述的上电序列后进行了复位?
    您是否能够看到/DRDY 脉冲?

    遗憾的是、我无法为发现板提供支持、因为它不是 TI 产品。