This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259不工作

Guru**** 2505545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736816/ads1259-not-working

主题中讨论的其他器件:ADS1259

有人知道、如何检查 IC ADS1259 (ADC)是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sampada、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您在使用 ADS1259时遇到了哪些问题? 您是否将其与我们的 EVM 配合使用且遇到了问题、或者 ADS1259是否安装在您自己的硬件上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sampada、

    如果 ADS1259通电、计时、并且 GPIO 设置为运行(START =/PWDN = HIGH)、则应能够探测/DRDY 引脚以查看其是否发生脉冲。

    "/DRDY 是一种"心跳"、您可以查看它以快速检查器件是否处于活动状态。 如果您没有看到该信号、请仔细检查上述条件。

    此致、
    Chris