This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:脉搏血氧计使用 OFFDAC

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736124/afe4404-the-usage-of-offdac-for-pulse-oximeter

器件型号:AFE4404

您好!

我正在查看 HRM 和脉动式血氧计的 AFE4404。 AFE4404数据表中说:"对于脉冲计应用、目标直流电平通常可设置为正满量程的50%、对于 HRM 应用、还可额外使用偏移消除 DAC、以便从信号中减去直流偏移。"

这些短语是否意味着偏移消除 DAC 不用于脉动式血氧计应用? 环境直流失调电压也不用于脉动式血氧计应用?

对于脉动式血氧计应用、需要计算红色和红外信号的交流/直流比率、但如果用其他一些直流值减去直流值、则比率会有所不同。 我是对的吗?

提前感谢您的帮助。

Konnan Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Konan。

    对于心率测量、您可以使用偏移消除 DAC 来抵消信号的直流电、因为直流电并不重要。 取消直流后、您可以使用更高的增益来充分利用 ADC 的动态范围。

    对于脉动式血氧计应用、您需要掌握信号的交流和直流信息。 因此、我们建议使用相同的偏移消除 DAC 将直流电限制为 ADC 满量程的50%。 是的、正确的是、一旦您减去直流、交流与直流的比率将发生变化。 但是、您可以使用增益和 DAC 设置的信息以数字方式恢复算法中的减影直流电流。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prabin。 您的回复非常有帮助。

    此致、

    科南