This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:有关 SpO2计算的帮助

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734871/afe4490-help-about-calculation-spo2

器件型号:AFE4490

是否有人可以帮助我进行 SPO2计算?

我使用的是 AFE4490分线板。 在我读取寄存器0x2A 至0x2F 后、如何使用这六个寄存器计算红色和红外 LED 的 ACrms 和直流值? 请帮助!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sweety Bhaskare、

    AFE4490的六个输出寄存器分别为"Red LED"、"Ambient1"、"IR LED"、"Ambient2"、"Red LED- Ambient1"和"IR LED- Ambient2"。
    我们建议用户使用红- Ambient1和 IR-Ambient2输出来抑制因环境光而导致的心率信号调制。
    最后、您必须在 SpO2的计算中使用"Red-Ambient1"和"IR-Ambient2"。
    可以通过取平均值来找到信号的直流、而通过计算信号的 RMS 值可以找到交流电。

    此致、
    Prabin