请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5474-SP 大家好、团队、
我们有一个使用时钟频率为125MHz 的 ADS5474-SP 的设计。 由于数据表的规格是250MHz,我们正在研究这对系统中的许多计时的影响。
…、(假设占空比为50/50)参考250MHz 时钟、Tsu+Th = 1.5+.9nS = 2.4nS 的数据有效窗口将增加4ns μ s 即1.5 + 0.9 + 4 = 6.4nS。
‘的问题是,这种新的4ns“增长”将 全部显示在干燥上升沿的保持侧(新的 Tsu=1.5+0=1.5nS,新的 Th=0.9+4=4.9nS),还是在设置侧和保持侧之间平均分配(新的 Tsu=1.5+2=3.5nS,新的 Th=0.9+2=2.9nS)? 我认为答案是同样分割的。 您可以确认吗?
感谢您的帮助!
Mike -