This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADCPro v2源

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADCPRO, ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736737/ads1263-adcpro-v2-sources

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

我能否获取 ADCPro v2源代码和 ADS1263插件源代码?

 TMS320VC5509源代码是否也可用?

谢谢

Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我们发现的 ADS1263EVM-PDK (VC5509和 ADS1263插件)的源文件对于尝试实际开发自己的代码的用户来说不是很有用。 我们为其中一个 TI 参考设计开发了一些示例代码、您可能会发现这些代码很有用。 请查看此帖子以了解详情: e2e.ti.com/.../718745