This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:使用隔离器隔离接地

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735279/dac121c085-seperating-grounds-with-isolator

器件型号:DAC121C085
主题中讨论的其他器件:ISO1541

您好!

我尝试获取0-10V 模拟输出。 我使用的是 DAC121C085和 ISO1541。 通过一个连接器、我将获得24V 和接地、使用同一连接器、我将发送模拟值。在使用 DAC 生成0-2.5V 电压后、我将使用运算放大器将其变为0-10V。 但是、您会注意到接地是分离的、因此无法测量输出。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、您围绕 U10设计的反馈网络不会将2.5V 满量程信号增益转换为10V 输出、因为您设计的电路的增益为2。 您需要修改这些电阻器以实现所需的输出。

    从原理图和您的问题中、似乎放大器将驱动"Vout"和"GND"之间的负载、其中"GND"也是 ISO1541隔离侧的接地端。 同时、隔离热侧的信号链电路称为"AGND"、因此您希望能够感应并适应这些接地端的差异。 这就引出了一个问题-在这种情况下、您为什么要首先隔离 DAC 和放大器?

    这些电源中的每一个是如何从端子块的24V 获得的?

    "AGND"和"GND"之间的最大电势差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将它们分开以降低噪声。 我对这种分离不是很了解,我只是接受了建议,如果不需要的话,我会将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    也许此处的隔离的通信定义有点混淆。

    一个观点是、我可以看到有人建议从物理印刷电路板的角度进行隔离、以降低噪声或模拟和数字信号的串扰。 对于这个主题有各种各样的意见、从分离的接地平面(最终仍然在电路板上的某个位置连接)、"星形地"或只是小心地路由信号-注意返回路径。

    另一方面、以及 ISO1541等器件所实现的目标是通过光学、变压器或电容隔离技术实现真正的电气隔离、这通常包含在某些功能要求或安全方面、但不一定直接意味着噪声降低。 如果包含这种类型的隔离、则电源也会进行隔离、因为隔离栅两侧的电路都参考了不同的接地电位。 同样、负载阻抗将以隔离栅的"热侧"为基准。

    如何使用"A3.3V"电源轨为生成的 DAC 供电? 如果这不是隔离式电源轨、您的设计将有另一个功能问题。

    如果您不需要此处第二段中定义的电气隔离、我建议您移除 ISO1541、只需执行适当的 PCB 布局技术即可最大限度地降低噪声。