This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EVM:DAC 8760 EVM 软件安装

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736484/dac8760evm-dac-8760-evm-software-installation

器件型号:DAC8760EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8760

您好、先生:

新购买的 DAC8760 EVM。  

安装在 Windows 7 64位上、从 TI 网站安装了运行时库2010补丁。 软件工作正常。

但问题是、当写入 DAC 数据、控制或配置寄存器并通过 EVM 软件读取相同的寄存 器时、即使我按照数据表中的所有步骤操作、所有寄存器都显示为0x0000。

此外、原理图中显示了来自 J1的 SCLK、所有10个引脚显示相同的值或读数。  

请告诉我如何使用给定的软件验证 DAC 8760工作正常并正常工作。

谢谢、

Neeraj G B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 将1000 Ω 电阻器作为负载连接到 Vout。

    现在正在进行写入和读取。

    SIR 数据表中没有提到连接1000欧姆。 请将其包括在内、这样就很容易做到。

    谢谢、

    Neeraj G B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、

    我并不完全关注这是如何解决问题的。 由于它只是驱动一个高阻抗负载、因此对于电压输出来说、它实际上是一个较小的应力。 EVM 运行无需负载阻抗。