This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:如何在连续转换模式下将 ADS1015 ALERT/RDY 引脚配置为比较器输出?

Guru**** 2518760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736479/ads1015-how-to-configure-ads1015-alert-rdy-pin-as-comparator-output-in-continuous-conversion-mode

器件型号:ADS1015

大家好、

我的客户使用 ADS1015检测外部电压、  

我们要在 连续转换模式下将 ADS1015 ALERT/RDY 引脚配置为比较器输出、

请问如何配置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、


    ALERT/RDY 引脚可配置为数字比较器的输出。 数据表第13至14页的第8.3.7节对此进行了说明。 图13介绍了两种不同的比较器模式。

    在配置寄存器中、位4低至0控制比较器模式的不同方面。 比较器以禁用状态启动、并可通过 COMP_QUE 位[1:0]启用。 通过将00写入这些位、您可以使能比较器在 ADC 输出触发阈值后发出警报。


    吴约瑟