This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5630:无法获得正确的输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735864/tlv5630-not-able-to-get-proper-output

器件型号:TLV5630

大家好,  

请使用 f28065 (C2000 )驱动 TLV5630。   我的 SPI 为@ 2.5MHz ,并附上 我的命令的一个范围屏幕截图 。

  在这个帖子中看起来是这样的   

 “  https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/216341?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tlv5630 ”    ,表示缺少某些 SPI 时钟。

请使用  正确 的 SPI 时钟和 数据共享示波器屏幕截图?     

在数据表中,我可以看到 SPI 时钟一直在运行,而在我的情况下 ,它在数据之后停止。

谢谢你  

此致

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    您能否共享原理图和/或识别您为器件选择的接口模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    这些是 MCU 的引脚:
    引脚2 (DIN)= SIMO (GPIO24)
    引脚3 (SCLK)= CLK (GPIO26)
    引脚4 (FS)= nSPISTE (GPIO27)
    引脚5 (npre)= 3V3
    引脚16 (REF)=未连接
    引脚17 (MODE)= 3V3 (uC 模式)
    引脚18 (nLDAC)= 0V

    您是否有有效解决方案的范围屏幕截图?
    你还需要其他东西吗? 请离线联系我?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已脱机。