This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:FIN=1100MHz 时的 SNR 和 SFDR

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736677/adc16dv160-snr-and-sfdr-for-fin-1100mhz

器件型号:ADC16DV160

您好!

我们计划在 新设计中使用 ADC16DV160 ADC、并已使用该器件开始我们的设计。 您能否为 Fin =1100MHz 提供 SNR 和 SFDR 值? 采样频率为160MSPS。

此致

Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshava Rajesh

    此信息在之前的 E2E 博文中提供、网址为:

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B