This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:关闭其中一个通道

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736275/ads4249-turn-off-one-of-the-channels

器件型号:ADS4249

您好!

我的客户正在考虑使用 ADS4249。 对于某些应用、他们希望能够关闭器件的其中一个通道。 这是怎么可能的?

此单通道操作的典型功耗是多少?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jugar、

    我已通知设备所有者。 他很快就会回来。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jugar、

    您唯一可以做的就是禁用未使用通道的输出缓冲器。 为此、将一个0x01写入 CHB 的地址0x41、将0x02写入 CHA 的同一地址。 这将为您节省大约10mA 的功率。

    此致、

    Jim