This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:数字滤波器的稳定时间

Guru**** 2830165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736083/ads1232-settling-time-of-digital-filter

器件型号:ADS1232

您好!

让我向您提出一个有关稳定时间的问题、如下所示。

数据表第3页介绍了数字滤波器的稳定时间。

规格为"4次转换"。

这是否意味着第五个数据 是真数据、还是第四个 数据是真数据?  

感谢您的支持。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    在数字滤波器完全稳定之前、在一个稳定(或稳定)输入上花费4个完整的转换周期。  如果输入在转换周期开始的同时发生变化、则第4次转换完成后的数据将具有稳定的数据。

    在上图中、请注意、输入在两个转换周期之间而不是在第一个转换周期开始时发生显著变化。  因此、标记为第一次转换的点实际上就是您开始滤波器响应中4个转换周期中的第1个转换周期的点。  标记为第5次转换的点是在输入稳定后进行4次完整转换的点。  因此、您会发现数据在输入稳定后的第四次完成转换后完全稳定且有效。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、
    非常感谢。
    我应该已经阅读/理解了数据表。
    虽然我的问题太基础、但我非常感谢您的支持。
    此致、