This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:通过笔记本电脑重置电路板进行数据采集。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736305/ads1232ref-data-acquisition-through-laptop-resetting-the-board

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

我已经从桌面上长时间运行此板、并捕获了足够的数据来填充 Excel。 我使用的采样率较慢、在填充 Excel 后、可提供大约29-30小时的数据。

我尝试进行的下一项测试是使用我的称重器在环境室中、但开发板在室外、因此在正常的办公室类型环境中。 但是、这次我尝试使用笔记本电脑来记录我的数据。 我使用了 Dell M7520、电源设置从不进入睡眠状态、并且我也禁用了选择性 USB 电源。  

由于某种原因、根据 TI ADS 1x3xREF 用户界面、我采集/记录数据的最长运行时间似乎约为800秒。 此笔记本电脑 USB 与台式机 USB 上是否有我无法理解的内容?  

请注意、在台式机和笔记本电脑上安装 TI 软件时、我遵循了相同的步骤、包括安装 USB 驱动程序(将驱动程序名称从我的脑海中遗忘)。 不确定我的台式机使用的是什么 USB、但笔记本电脑是 USB 3.0 (如果需要)。

有什么想法吗?

谢谢、

混淆机械

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    欢迎来到 E2E 论坛!  遗憾的是、ADS1232REF 不适用于长期测量或漂移分析。  ADS1232REF 是用于显示换算系操作和功能的参考设计。  尽管如此,通信和数据收集工作不能长期持续下去,这是没有理由的。  数据通过虚拟 COM 端口以 ASCII 文本的形式传输到 PC。

    需要尽可能考虑的几个问题:

    • 确保使用 TUSB3410的最新驱动程序(www.ti.com/.../sllc428)。
    • 电缆的长度和等级可能很重要。  我使用廉价的电缆或不是为高速设计的电缆时遇到了问题。
    • USB 端口可能存在某种计时问题。
    • 静态放电会断开连接。
    • 您只能在模式(红色)开关处于分析位置时使用 USB 虚拟 COM 端口。  固件不能通过 USB 在缩放模式下传输换算参数。

    我还有一台戴尔笔记本电脑,带有 USB 3.0端口和 Win10。  我最初没有尝试将任何数据存储到文件中、但我已将其运行了大约3/4小时、没有任何问题。  然后、我开始将数据收集到一个文件中、并且没有发现任何问题(我收集了超过2680秒)。

    此致、

    Bob B