This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:参考设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/733373/ads124s08-reference-design

器件型号:ADS124S08

你(们)好,先生  

请问 TI 有这种参考设计  

/-2.5V 和+/-20mA 的双极输入

保护原理图   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    TI 没有在单个设计中满足所有标准的特定参考设计。 我们可以通过提供更多信息来帮助了解设计概念。

    例如、有几种方法可以测量双极电流和电压。 一个使用单极模拟电源(5V)、另一个使用双极模拟电源(+/-2.5V)。 那么、将使用哪种类型的模拟电源?

    另一个问题是将连接多少个热电偶? 以及如何测量冷端温度? 这可以单独使用 ADS124S08来实现、但具体取决于热电偶将使用多少个输入?

    过压保护还需要一些更具体的信息。 圈出的方框涵盖了许多不同的情形,这些情形需要使用不同的方法和组件。

    通过查看 ADS124S08EVM 用户指南(SBAU272A)、您可以大致了解如何测量各种传感器和电压/电流。

    通过更多信息、我们应该能够向您展示如何实现这一目标。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、


    作为额外的注释、有一个关于使用精密 ADC 测量热电偶的新应用手册。 该注释的标题为"热电偶测量基本指南"、可在以下链接中找到:

    www.ti.com/.../sbaa274.pdf


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

    当使用不同的 ADC 通道时、使用的 EVM 可执行3种不同的应用  

    任何设计都可以在同一 ADC 通道上执行3种不同的应用  

    如果需要使用多路复用器,是否可以建议器件型号?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、


    ADS124S08具有一个可配置的多路复用器、该多路复用器具有12个模拟输入和一个 AINCOM 输入。 您是否要求多路复用器与 EVM 配合使用?

    如果您正在寻找与 EVM 配合使用的多路复用器、我不会对器件提出具体建议。 对于不同的测量、多路复用器电阻和泄漏可能是一个问题。 在许多热电偶应用中、两者都不是特别的问题、但在 RTD 测量中、两者都可能是一个因素、具体取决于激励电流的布线方式。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    为了补充 Joseph 的评论、ADS124S08EVM 不是为任何特定系统而设计的、而是为了演示可实现的各种类型的测量。

    我不确定同一 ADC 通道上的3个应用是什么意思? 您能否详细说明在同一 ADC 通道上进行哪3次测量?

    此致、
    Bob B