This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7861:热阻数据

Guru**** 2576915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7861, ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735108/ads7861-thermal-resistance-data

器件型号:ADS7861

我已经了解了 ADS7861的所有规格表、但我还没有找到热阻数据(Theta JC、Theta JA 和 Theta JB)、您能不能为我提供这些值? 我需要它们进行热分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    遗憾的是、这是一个非常旧的器件、而这种类型的信息在过去并没有得到很高的考虑。 我可以更深入地研究我们的档案,但怀疑是否有任何资料可供查阅。

    我建议查看一个可提供热性能信息的较新器件。

    我还快速 进行了参数搜索 、以查找较新的类似器 件、因为它们应该具有类似的热属性、并找到 ADS8361、尽管它比 ADS7861更新、但它仍然相当过时。 但 它的数据表中确实提供了更多的热属性

    此致、Cynthia

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    仔细观察后、似乎在 对器件进行重新调整后测量了热信息。

    请参阅以下热性能信息

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):32.2.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值):25.2.

    Result - Theta JB (标准数据表值):6.6

    结果-psi JT (标准数据表值):0.3

    结果- psi JB (标准数据表值):6.6

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):1.1

     

    此致、Cynthia