This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120EVM:如何将2线 PTS100 (欧姆) RTD 连接到 EVAL 板,以及如何配置 GUI 以获取读数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120EVM, ADS1120, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735991/ads1120evm-how-to-connect-a-2-wire-pts100-ohms-rtd-to-the-eval-board-and-configure-gui-to-get-reading

器件型号:ADS1120EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1120ADCPro

您好!

我想查看一个原理图、了解如何将100欧姆2线 RTD 连接到此 EVAL 板、以及如何配置 GUI 以获取温度读数。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    有关将 RTD 连接到 ADS1120EVM 的说明、请参阅 ADS1x20EVM 用户指南的第5.2.3节。

    www.ti.com/.../sbau203.pdf

    2线 RTD 连接到端子块 J2的位置2和3。  两线制 RTD 需要 J2.1和 J2.2之间以及 J2.3和 J2.4之间的跳线、以完成通过 RTD 的电流路径(请参阅用户指南中表7下的注3)。  您还需要在 R3处放置一个基准/偏置电阻器、REFN0必须连接到 AGND。   实现接地连接的最简单方法是在 J4.9至 J4.7之间放置一个短接跳线(这是电路板上的接头)。  查看用户指南末尾的原理图、了解有关连接到连接器的各种连接位置的更多详细信息。

    您必须根据要使用的 RTD 电阻和 IDAC 电流为低侧基准电阻 R3使用适当的值。  我建议查看 ADS1120数据表中的 RTD 应用示例。  以下文档也可作为 RTD 测量的基本指南、为您提供帮助:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    就软件而言、遗憾的是、ADCPro 软件仅输出代码或电压。  它没有进行温度测量的规定。  您必须以另一种方式实现该目的。  一种方法是将数据保存到文件中、然后读取到 Excel 等电子表格程序中、并在其中进行计算和转换。

    此致、

    Bob B